This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:复位期间的 DP83867 SGMII 输出

Guru**** 2930370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427365/dp83867is-dp83867-sgmii-output-during-reset

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

您好!

我使用 SGMII 连接 DP83867和 MAC。
请告诉我当引脚 RESET_N="L"时引脚 SGMII_SOP 和引脚 SGMII_SON 的驱动状态。

(三态? 固定值输出? 未定义的值输出?...)

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我正在与团队核实这一点、请在周二10月22日之前收到反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    RESET_N 为低电平期间、SGMII_SOP/SON 是未定义的输出驱动状态。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mayhew-San。

    因此、它是一个未定义的输出状态。

    您知道复位期间该值是否可以改变吗?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akikawa-San:

    我不希望在复位期间更改此值、线路将空闲。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mayhew-San。

    我理解。