This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1178:关于焊接条件

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428560/sn75als1178-about-conditions-of-soldering

器件型号:SN75ALS1178

工具与软件:

焊接 SN75ALS1178NS (SOP 封装)的条件是什么? 温度曲线等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN75ALS1178NS 的等级为1 MSL、峰值回流温度为260C。 本文档详细介绍了该评级: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  我再提一个问题。 手工焊接的条件是什么?  (例如、在校正焊料时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手工焊接没有确切的规格、但非引线焊料的烙铁温度通常在350C 左右。 根据焊料成分、315C 也适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。