This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3486:接口论坛

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV32, MC3486, DS34LV86T, SN65LBC175, DS34C86T, SN75175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429510/mc3486-interface-forum

器件型号:MC3486
主题中讨论的其他器件: DS34LV86TSN65LBC175DS34C86T、AM26C32 、AM26LV32、 SN75175

工具与软件:

我正在寻找 MC3486的替代器件、该器件具有较低功耗、并在可能的情况下设置为 P2P。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS34C86T、DS34LV86T (3.3V)、SN65LBC175 (A)。

    AM26C32/AM26LV32 (E)的成本更低、但使能引脚不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    SN75175是另一种替代方案、即 P2P、功耗更低。  

    此致!

    Ethan