This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:DP83TG720EVM-MC

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429579/dp83tg720evm-mc-dp83tg720evm-mc

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

我想使用 DP83TG720R-Q1 Phy 设计一个介质转换器、并附带了 PHY 的评估板。 我的问题是、评估板的设计文件是否可公开获取、如果可以、获取这些文件的程序是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编辑:对不起,我附上了错误的链接,将很快更新正确的链接

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashkay:

    你能接受我朋友的请求吗? 我将通过 E2E 消息通知您这些文件。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、我接受了朋友的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashkay:

    我有 DMD、您可以看到文件。

    此致、

    Melissa