工具与软件:
TCAN2451-Q1具有4通道唤醒输入并且具有唤醒功能。 我的问题是、
1.我可以将4通道唤醒用作没有唤醒功能的常规数字输入、4通道输入的状态通过 SPI 通信传输到 MCU 吗?
2.对于4通道唤醒输入、 我是否可以禁用 与 VSUP 连接的内部上拉电阻?
3. 集成的 CAN 通信需要支持唤醒功能。 唤醒 事件是否通过 SPI 通信而不是通过 nINT 发送到 MCU?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TCAN2451-Q1具有4通道唤醒输入并且具有唤醒功能。 我的问题是、
1.我可以将4通道唤醒用作没有唤醒功能的常规数字输入、4通道输入的状态通过 SPI 通信传输到 MCU 吗?
2.对于4通道唤醒输入、 我是否可以禁用 与 VSUP 连接的内部上拉电阻?
3. 集成的 CAN 通信需要支持唤醒功能。 唤醒 事件是否通过 SPI 通信而不是通过 nINT 发送到 MCU?
Bing、
是的、您可以通过 SPI 读取这些引脚的状态、但请记住、您应使用 LWU_EN 位来屏蔽 LWU 中断、以便 nINT 上不会指示此引脚上的更改(除非需要)。
您可以使用 WAKE_IDX_PU_PD = 00b 在引脚的所有状态下关闭上拉/下拉。 但是、只有当该引脚配置为 ID 引脚时、上拉/下拉才应有效。
当器件唤醒时、它将通过激活电源(如果已编程)并将 nINT 置位来向 MCU 指示唤醒。 该器件无法作为 SPI 控制器运行。 它只是一个 SPI 目标/从器件。
此致!
Danny