This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:启用导致在 Vref1上摆动的转换器

Guru**** 2930910 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412888/pca9306-enable-the-translator-causing-swing-on-vref1

器件型号:PCA9306

工具与软件:

你(们)好  

正如您在下面的原理图中看到的 、我正在尝试使用 PCA9306将5V 逻辑转换为3.3V、无论它如何在我的3.3V 上产生摆幅、我都不知道为什么。  

1.这个芯片可以用 它来把5V 转换成3.3V 吗或者我需要换一下  

下面显示了 移除了使能电阻器后的3.3V 电压  

下面是在添加200k 之后、您可以看到3.3V 线路上的摆幅。   

如果您有任何问题、敬请告知

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    200K 的设置对于正确的偏置至关重要。   谢谢、请参阅数据表中的图8-1建议、而不是图8-2。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速支持、并对延迟回复表示抱歉。 我知道 Vref2上的200k 电阻至关重要、我会将其添加到系统中。 只需要回答如何将5V 逻辑转换为3.3V  

    Vref2将是3.3V、Vref1基本上是5V、也就是输入或输出。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    遗憾的是、与9.2.1类似、Vref2 (短接至 EN)需要比 Vref1高0.6V (用于适当偏置)。

    谢谢、您可能会将 Vref 1的电压为3.3V、将 Vref 2的电压为5V、并进一步将 SCL1/SDA1侧上拉至5V 电源、将 SCL2/SDA2上拉至3.3V 电源。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速回复、以下原理图是否甚至能够转换逻辑、或者您是否有任何可在5V 至3.3V 电压下工作的替代转换器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    谢谢、所示的原理图将用于转换逻辑、因为 SDA1/SCL1侧将为3.3V、SDA2/SCL2侧将为5V。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉这么晚才回复。 但是、我们已松开新的电路板、但仍有相同的问题、3.3V 处于摆动状态。 我做了什么错了吗?

    与前一个发送的原理图相同 。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    您是指电源还是 I/O?  

    此外、如果3.3V 电源存在噪声而5V 电源没有噪声、则将 C63更改为100 pF 以进行验证、这是感谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    感谢您的答复。 3.3V 处于摆动状态、无法将电压调节为3.3V 并变为3.5V - 3.8V。 一旦您关闭使能引脚、3.3V 的电平转换器就非常好用。 即使将 C63更改为100pF、3.3V 也无法保持稳定。  

    谢谢
    Amir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我怀疑您指的是3.3V 电源。 请使用另一个/更清洁的电源(正确接地)、以验证问题是否与电源无关。 如果噪声 仍然存在、您也可以尝试降低 R42、类似于  数据表的8.1.8。、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、有一个小电流流入 VREF2并从 VREF1流出。 如果3.3V 电源无法灌入该电流、其电压将浮动。

    在 VREF1和 GND 之间添加一个≤Ω 470 kΩ 电阻器来消除电流。