Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO
工具与软件:
能否将芯片 W25Q64JVSSIQ 用作 SPI 闪存? 现在它可以在 Linux5.10、can‘t find SATA 上运行。 固件为 TUSB926x_FW_v1.06.bin。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO
工具与软件:
能否将芯片 W25Q64JVSSIQ 用作 SPI 闪存? 现在它可以在 Linux5.10、can‘t find SATA 上运行。 固件为 TUSB926x_FW_v1.06.bin。
您好!
"闪存存储器在编程之前被引导加载程序擦除、并且必须使用 字大小为8位 解决方案 地址长度为24位 和 I ts 编程指令必须允许在一个操作中写入256个字节 . TI 建议最小闪存大小为512KB (64k× 8) " -数据表
仅测试了数据表中的 SPI 器件。 我正在检查您的闪存是否满足这些要求。
同时、您是否有可以分享的原理图?
此致、
Nicholaus
连接器的外部应具有正极端子(A+)、但它连接至 EVM 上的 Satam 网络。 这就是它们被交换的原因。 TUSB926x_FW_v1.06.bin 假定情况就是这样。
在您的 PCB 上、您的确将其设置为"正确"、这意味着负向通道会到达连接器上的正确位置。 对于此配置、您需要使用 TUSB926x_fw_v1.06_sata_no_polarity_swap.bin。
此致、
Nicholaus
尊敬的 Xiang:
使用 no_polarity_swap.bin。 我将再次查看原理图和 SPI 存储器、看看是否有任何东西可以解释该问题。
SPI 器件已通过 BENN 测试的所有使用寿命。
是的。 这里还有一个与多年前提出的类似问题相比的替代列表、但由于 W25Q64JVSSIQ 已经在电路板中设计好、我将查看这个列表、看看是否有值得关注的原因。
"我们确定这些闪存符合这些要求并且仍然可以使用。
~www.winbond.com/.../w25x20cl_revf 20150806.pdf
~www.onsemi.com/.../LE25U20AMB-D.PDF
~www.adestotech.com/.../DS-AT25XE021A-061.pdf
~Micron M25P10A"
(8) TUSB9261:TUSB9261 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
此致、
Nicholaus