This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 VCCA 和 VCCB 电压不同时、2N7001T-Q1的 Voh 和 Vol 值。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430130/2n7001t-q1-voh-and-vol-values-when-vcca-and-vccb-not-the-same-voltage

器件型号:2N7001T-Q1

工具与软件:

在我的应用中、VCCA = 3.3V、VCCB = 1.8V。 我是否应该根据8mA 的 IOH 和 IOL 规格来确定最小和最大电压输出?

2N7001T-Q1数据表显示了不同 mA 负载的 Voh 和 Vol、如下所示:

A:8 mA、VCCA 和 VCCB 等于1.65V

B:9 mA、VCCA 和 VCCB 等于2.30V

C:12 mA、VCCA 和 VCCB 等于2.30V

从写入数据表的方式来看、仅当 VCCA = VCCB 时、才可以保证 IOH 和 IOL 的输出电压值以及 mA 值。 这是否正确、还是我对数据表的解释有误?