This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:您可以帮助检查 TCAN1042HV-Q1的原理图设计、看看是否存在任何问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429785/tcan1042hv-q1-could-you-please-help-check-the-schematic-design-of-tcan1042hv-q1-to-see-if-there-is-any-problem

器件型号:TCAN1042HV-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

您可以帮助检查 TCAN1042HV-Q1的原理图设计以查看是否有任何问题吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件的第一页是 TCAN1042HV-Q1的原理图设计

    e2e.ti.com/.../1042_2600_DRV8844.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bao、

    电路原理图看起来总体上良好。 我还建议将 R201更改为60欧姆、将 R202更改为60欧姆。

    对于 TVS 二极管、谢谢、请推广 TI 面向 CAN 应用的 ESD2CAN24-Q1。

    此致、
    Michael。