This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2452V-THVD2452VDRP:EP

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427841/thvd2452v-ep-thvd2452vdrep

器件型号:THVD2452V-THVD2452V EP

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在 设计中使用 RS485收发器 IC - THVD2452VDRP、我们可以在数据表中看到 THVD2452V-SOIC 14引脚 D 封装(EP)图和引脚说明表中针对 A 和 B 引脚提到的不同引脚。

在引脚图中: A 是第12个引脚、B 是第11个引脚

在引脚说明表中: A 是第11个引脚、B 是第12个引脚

哪个是正确的?? 、请确认

谢谢!

Arunasri,  

Sanmina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanmina:

    示意图正确。 我们将尝试更新数据表来修复表说明(这可能需要几周时间)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与我们的技术写作人员合作进行了更改。 因为它很小,我不必经过我们的审批委员会,所以它应该在24小时内发布。  

    感谢您对该问题的反馈。

    -鲍比