This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:在半双工模式下、引脚 A 和 B 是否在内部连接到引脚 Y 和 Z?

Guru**** 2768835 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429697/thvd1424-in-half-duplex-mode-do-pins-a-and-b-connect-to-pins-y-and-z-internally

器件型号:THVD1424

工具与软件:

如果 THVD1424在半双工模式下工作、引脚 Y 和 A 以及 Z 和 B 是否在内部连接在一起? 我在数据表中找不到任何说明。 我问这个问题的原因是、我需要利用引脚 A 和 B 作为额外的接触点。 这意味着、如果有多个器件在半双工模式下使用 THVD1424、则器件1的引脚 Y 和 Z 可以连接到器件2的引脚 Y 和 Z、器件2的引脚 A 和 B 可以连接到器件3以形成菊花链拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    是的、如果将器件的 H/#F 引脚设置为逻辑高电平、则 A 引脚将连接到 Y 引脚、B 引脚将在内部连接到 Z 引脚。 如果您愿意、也可以选择在外部执行此操作。  

    -鲍比