This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:具有集成偏置和/或电容器的器件?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422599/hd3ss3415-device-with-integrated-biasing-and-or-capacitors

器件型号:HD3SS3415
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

工具与软件:

您好!

TI 是否有类似于 HD3SS3415的器件、在 IO 引脚上集成了直流偏置? 是否有集成电容器的产品?

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我认为 TMUXHS4412等器件可能适合您的应用。 请告诉我们您的想法/意见。

    我不知道我们的任何 MUX 集成了交流耦合电容器。 据我所知、多路复用器需要分立式交流电容器。

    https://www.ti.com/product/TMUXHS4412 

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫! 这看起来非常合适。