This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:共模电压为0V?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422602/hd3ss3415-common-mode-voltage-of-0v

器件型号:HD3SS3415

工具与软件:

您好!

HD3SS3415的数据表提到共模电压可为0V。 只要我遵守其他规格、0V 共模是否存在任何问题? 由于最大差分电压为1.8V (对应于每通道0.9Vpp)、因此如果它是对称的、那么 IO 引脚上的电压不应低于-0.45V、这高于-0.5V 的绝对最小值。 我的理解是否正确?

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    Unknown 说:
    只要我遵守其它规格、就有0V 共模电压的任何问题吗?

    如数据表规格所示、您可以获得0V 的 VCM:

    [报价 userid="533230" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422602/hd3ss3415-common-mode-voltage-of-0v "] IO 引脚电压不应低于-0.45V、高于-0.5V 的绝对最小值。 我的理解是否正确?

    是的、您有正确的想法。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane!