This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:MAC Impedance RGMII

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430137/dp83561-sp-mac-impedance-rgmii

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

您好!

对于阻抗控制、表7-59中为 RGMII 建议的35 Ω MAC_Impedance_CTRL 在规格中似乎是错误的、与7.3.2中50 Ω 建议的50 Ω+/-20%不匹配。

50欧姆电阻是否正确和推荐? 这并不能理解35欧姆注释的含义。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tijana:

    感谢您指出35Ω 的评论、我不确定其中的意图、并将在内部与我的团队进行核实、请允许我在一周左右的时间内与我们联系并回复。 指导将是保持布线阻抗与50Ω 匹配、RGMII 线路上不需要串联电阻器。

    此致、

    Alvaro