This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:RGMII 偏斜设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430136/dp83561-sp-rgmii-skew-settings

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

您好!

时钟90输出是什么?  仅在器件规格的7.6.1.43表7-54中引用了该数据。  

在其他地方没有定义。 此外、RGMII 偏斜仅可通过软件选择、而不是搭接、正确吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、提佳娜!

    CLK_90是指 RGMII 时钟延迟、对于数据表中的模糊性、我们很抱歉。  

    正确、RGMII 延迟必须通过软件设置、即 通过 MDC/MDIO 接口访问 PHY 的寄存器(寄存器0x86以配置 RGMII 延迟)。 TX 和 RX CLK 的默认延迟设置为2.0ns。

    此致、

    Alvaro