This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:ΔCd 参数确认。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430748/esd2can24-q1-cd-parameter-confirmation

器件型号:ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

嗨团队、

Harman 正在评估 TI 的材料、以代替我们当前的设计、您能否检查并将该材料的二极管电容匹配数据提供给我们、我们没有找到它在规格范围内。

 

示例:ΔCd 是在引脚1和引脚3之间测得的电容与在引脚2和引脚3之间测得的电容之间的差值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:  

    我们不会在产品说明书中包含这部分信息、但我们拥有这些信息。 我看到引脚的二极管电容匹配度为0.5%。  

    如果您有任何其他需要或有任何问题、请告诉我。  

    此致!

    McKenzie