This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:最大回流温度

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429713/tusb2046i-maximum-reflow-temperature

器件型号:TUSB2046I

工具与软件:

尊敬的:

请帮助告知最高回流温度 TUSB2046IBVF。

我的客户将峰值设置为260度。 但具有10%的裸片。

下面是配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

      我将与我们的产品工程师核实、并在我回答后向您提供最新信息。

    好的

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请检查客户是否需要解决问题以执行 MP。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     根据规格、最高 回流温度为260C。

    但双板组装时,峰值回流温度(TP)必须低于分级回流温度(TP )。 回流焊曲线和峰值温度应符合焊锡膏制造商建议和客户应用板上所有使用的元件额定值。

    好的

    Brian