This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:SEL 问题

Guru**** 2583575 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429694/tmuxhs4212-sel-issue

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

您好!

我们 采用  TMUXHS4212进行设计、当前的应用涉及两个 SATA 控制器、通过多路复用器进行开关以连接到硬盘驱动器、如下图所示。

但是、我们遇到了一个问题。 通过控制 SEL 引脚多次切换多路复用通道后、我们发现无法检测到硬盘驱动器。

通过 SATA 分析仪记录信号后、我们怀疑多路复用器可能挂起且无法传输信号。

问题发生后、我们需要控制 SEL 引脚并多次切换、多路复用器才有机会恢复正常。

我想问您是否遇到类似的问题、或者您是否可以通过任何方式帮助我们对此进行调试。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我注意到在您的原理图中、两个 RSVD 引脚悬空。 但在 TMUXHS4212数据表中、我们需要将两个引脚连接到 VCC。 如果您将这两个引脚连接到 VCC、那么您是否能够看到相同的问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定这两个引脚是否内部隐藏。 可能需要重新布局、将这2个引脚重新连接到 VCC。

      RSVD 的用途是什么? 是否存在使其悬空的情况?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    由于您多次让 RSVD 引脚悬空并切换 SEL 引脚、因此我怀疑您是将 TMUXHS4212置于 TI 测试模式。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否可以了解测试模式的更多详细信息? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    很遗憾、这是一个 TI 内部测试模式、我无法分享其详情。 但我建议将 RSVD 引脚连接到 VCC、以便您进入测试模式并查看其是否可解决此问题。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivd:

    我们发现它在2022年针对 RSVD 引脚修改了数据表、是否可以知道您的团队遇到了 SILIMAR 问题?

    为什么更改 Dataashet 删除浮动说明? 谢谢!

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

      我们在   2020年发布数据表第1版后发现测试模式问题。

      当 RSVD1/2 悬空时、4212将在 SEL 触发 16次后进入 TI 测试模式。

    好的

    Brian