This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:关于如何计算布线长度的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430377/sn65dp141-question-about-how-to-calculate-trace-length

器件型号:SN65DP141

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户有关于 DP141输出和连接器之间的布线长度的问题。

  • 速度:3G~4Gbps (FHP/60Hz)
  • 阻抗:85 Ω。

在本例中、 DP141输出和连接器之间的最大布线长度是多少? 或者是否有相关规则或计算方法? 我发现建议使用2英寸、但我想详细了解这种特定条件。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957463/sn65dp141-trace-length?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65DP141%252520AND%252520trace%252520AND%252520length# 

谢谢你。

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想修改速度。

    速度应为 HBR、2通道(2.7Gbps/通道)

    此致!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    您希望将布线长度保持在2英寸以内的原因在于、SN65DP141是一款线性转接驱动器。

    这意味着此转接驱动器仅对输入信号应用均衡功能、没有 TX 驱动能力。 线性转接驱动器只能在 RX 端进行补偿 限幅转接驱动器/重定时器能够补偿 TX 和 RX。 这就是为什么您能够使用这种器件来远距离行驶的原因。  

    如果您能够提供具有计划布线长度的布局或方框图、我将能够提供更加量身定制的最大布线长度。

    在源端实现线性转接驱动器的理想方法是使其尽可能靠近连接器、从而考虑 RX 侧的理想损耗量。