This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84TPAPRQ- 64引脚 HTQFP || TI 提供的器件驱动程序和 I2C 确认(当 ADDR-PIN#64设置为 GND 时为0x2C 或0x58)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430211/sn65dsi84-q1-sn65dsi84tpaprq--64-pin-htqfp-device-driver-provided-by-ti-and-i2c-confirmation-0x2c-or-0x58-when-addr-pin-64-set-to-gnd

器件型号:SN65DSI84-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DSI-TUNER

工具与软件:

您好!

请提供 SN65DSI84TPAPRQ- 64引脚 HTQFP 的器件驱动程序源代码和与处理器集成的帮助文档。 另外、请阐明器件在检测到0x2C 时的 i2c 地址、但根据数据表、它称作地址0x58。

非常感谢您的早期响应。

谢谢!

AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AA

    我们没有任何当前参考代码、但这里有旧的参考代码: e2e.ti.com/.../2006135 它可能会实现较早版本的初始化序列。 您需要遵循数据表中的顺序。 您还可以使用 DSI 调谐器来帮助配置寄存器设置。

    数据表中提供的 I2C 地址为7位寻址、因此地址为0x2C 或0x2D。

    谢谢

    David