This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:是推荐材料吗

Guru**** 2851240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330, TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430673/tcan330-is-it-a-recommended-material

器件型号:TCAN330
主题中讨论的其他器件: TCAN3404-Q1

工具与软件:

TI 人好

我的客户需要能够支持3.3V 电源并能够连接到 MCU 的 CAN 接口的 CAN 芯片、所以它应该是没有协议栈的芯片。 TCAN330目前是推荐的材料、是否有推荐的其他芯片?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    是一款不错的推荐器件。 谢谢您、您也可以看到 TCAN3404-Q1。

    此致、

    Michael。