This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:如何验证强制睡眠模式

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430338/dp83tc812r-q1-how-to-verify-force-sleep-mode

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请提供强制睡眠模式的测试流程吗?
当我将0x000C 写入寄存器0x0444时、不会释放 INH。

INH 是开漏(高极性)输出引脚、指示器件是否处于睡眠模式。
当器件处于睡眠模式时、驱动器将关闭(Hi-Z)。 可 使用 PHY 外部的下拉电阻(建议使用10 kΩ)、该电阻将 INH 引脚下拉至0V

3.3.7.1强制睡眠
通过编程 reg<0x044>= 0x000C 绕过 SLEEP 协商、PHY 可以自行置于 SLEEP 模式。
要实现这种强制睡眠模式、应将唤醒驱动为低电平、将 MDI 线路静默。 否则、PHY 可以 在强制睡眠后立即转换到功能状态。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我必须先移除 RJ-45、并将 WAKE 引脚保持在低电平。