This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:用于24V 系统-共模范围

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431410/tcan1043a-q1-use-for-a-24v-system---common-mode-range

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好、TRX 团队-


在24V 系统上使用 TCAN1043A-Q1有什么挑战吗? 客户对共模范围仅为+/-12V 感到好奇。 无需担心总线故障(如果需要更多信息、请了解 H 版本)。  

谢谢!
Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    TCAN1043A-Q1适用于24V 系统、 无论系统为12V、24V 还是48V、正常 CAN 通信都大约为5V。

    此致、

    Sean