This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:研究替代基准引脚对引脚兼容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3403-Q1, TCAN3404-Q1, TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430806/tcan3413-research-alternative-ref-pin2pin-compatible

器件型号:TCAN3413
主题中讨论的其他器件:TCAN3404-Q1、TCAN3403-Q1

工具与软件:

早上好、

我正在寻找兼容的引脚对引脚等效产品、因为我找不到足够大的库存来满足我的需求。 您是否有备选的引脚对引脚兼容基准? 使用 SOIC-8封装?

感谢您的帮助、

祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounir:

    谢谢、还请参阅 TCAN3404-Q1。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的反馈、

    我认为推荐的好方法是使用 TCAN3403-Q1而不是 TCAN3404-Q1 

    使用 TCAN3403-Q1时、 引脚5的功能与 TCAN3413完全相同(即使是其他引脚也是如此)

    您同意吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounir:

    这些都是很好的建议。

    但是、引脚5包含 TCAN3413和 TCAN3404-Q1的内部下拉电阻、但 TCAN3403-Q1中没有。

    但是、如果所有器件中的引脚5为高电平、则会将器件置于超低功耗关断模式。 利用内部下拉、对于 TCAN3413和 TCAN3404-Q1 、引脚可以保持悬空、而对于 TCAN3403-Q1、不建议保持悬空。

    此致、

    Michael。