请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD1E10B06 工具与软件:
您好、您能帮助我了解 A5标识是否是所述元件的正确数据吗?
我们收到了带有 A5标识的材料、因此我们已经验证了规范、并且显示标记应该是(B1、B2、B6、BI)。
感谢您的支持和及时的回应。
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、您能帮助我了解 A5标识是否是所述元件的正确数据吗?
我们收到了带有 A5标识的材料、因此我们已经验证了规范、并且显示标记应该是(B1、B2、B6、BI)。
感谢您的支持和及时的回应。
谢谢!

尊敬的 Gustavo:
这是一个‘D的问题、即从某个组件位置发出的"PPY"封装中的某些材料未正确地标出 A5、而不是数据表中看到的标记、并且最近的审计证实了这一点。 接收到的部件将与发送给 Sanmina 的发货标签匹配、并且性能不会受到影响。
组装/测试站点已努力解决此错误、但在受影响的材料进入系统之前、可能会看到标记错误的材料。 这些是正确的器件、性能不会受到影响。
此致、
Sebastian
Chris、您好!
请参阅所附信函。
此致!
McKenzie
e2e.ti.com/.../Quality-Notification-TPD1E10B06DPYR-ESPi.docx