This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:有关 DS90UB953-Q1的 ESD 器件的寄生电容问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, DS90UB953-Q1, TPD1E01B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431217/ds90ub953-q1-parasitic-capacitance-question-about-esd-device-for-ds90ub953-q1

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04、、 TPD1E01B04-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

  如果客户将 TPD1E01B04添加到 DOUT+上、它是否会对 DS90UB953-Q1产生寄生电容影响? 如果是、如何计算?

最佳、ABIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ABIN:

    对于 TPD1E01B04 (及其汽车型号 TPD1E01B04-Q1)、它们为市场上当前的 ESD 二极管提供尽可能低的电容。 我们希望 ESD 二极管在高速通道上提供超小的容性负载、从而更大限度地减少对高速通道信号完整性的影响。

    有关详细信息、请参阅此常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254476/faq-what-capacitance-should-my-esd-diode-be

    可以 在 FPD-Link 通道中使用 TPD1E01B04元件。 只需记住、该元件的额定直流电压并不高、可能不适合施加 PoC 电压。 请确保将其放置在交流耦合电容器后面并远离直流电压。

    此致!

    Justin Phan