This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:USB 挂起模式下的时钟行为

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431194/tusb1210-clock-behavior-in-usb-suspend-mode

器件型号:TUSB1210

工具与软件:

尊敬的 Expert:

当器件在 ULPI 输出时钟配置模式下工作、然后更改为 ULPI USB 挂起模式时、预期时钟引脚行为是什么? 它是否受 CLOCKSUSPENDM 位影响?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海亮:

      在 PHY 挂起模式期间、时钟信号应当停止。

    但 CLOCKSUSPENDM 仅在串行模式下有效、在 ULPI 模式下无效。 因此它不会影响 正常 USB ULPI 模式下的时钟行为。

    好的

    Brian