This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:在驱动器模式下 VCC 短接至 GND

Guru**** 2865510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428540/ds91m040-vcc-shorting-to-gnd-in-driver-mode

部件号:DS91M040

工具与软件:

我们目前正在尝试调试 DS91M040 (仅限发送模式)和 DS91M040TSQE/NOPB (仅限接收模式)的问题。 我想知道在什么情况下会烧毁 DS91M040的输出? 当 DS91M040通电并启用(因此可能处于未知状态)时、DS91M040TSQE/NOPB 是否会将其打开和启用? 在上电或运行期间、是否有任何其他情况可能导致 Vcc 对地短路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果发送器(导通状态)只有一个输出进入接收器的2个差分输入(关断状态)、会发生什么情况? 发送器侧有一个端接电阻器、接收器侧没有? 此外、如果端接电阻为3k Ω 而不是应该的100 Ω、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的提问。

    在数据表中、 DS91M040 125 MHz 四通道 M-LVDS 收发器数据表(修订版 M) "绝对最大值"(第4页)条件允许"持续"输出短路电流。 然而、不建议在 ABS/Max 条件下长时间运行。 数据表的第5页列出了 针对驱动器和接收器的差分短路输出电流建议。 图6显示了这些条件所特有的测试设置。 发送器侧为差分输出(第2页)。 有关推荐的器件实现的示例、请参阅评估模块 DS91M040EVK 评估板| TI.com 和用户指南 125 MHz 四通道 M-LVDS 收发器评估板。 端接必须匹配、以便总线上不会出现明显的振铃/信号反射。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amy、我们正在努力了解为什么会发生这种情况。 您能告诉我们 IC 下面的 IC 有问题的烧伤位置是什么吗? 至于其他问题、如果此 IC 在 连接到另一个与此 器件相连的收发器时通电、它是否可能发生闩锁?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    您是否有我可以回顾的原理图? 如果您更愿意通过电子邮件转交此内容、但如果无法在此处分享、也可以选择其他方式。

    器件是否正常工作?

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为电子邮件会更容易。 因此、我不允许发送原理图、但我认为可以绘制一个模拟原理图来说明当前设置。 器件不工作、VCC 短接至 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:  

    绝对最大值条件允许"连续"输出短路电流。 然而、不建议在 ABS/Max 条件下长时间运行。  您是否尝试过替换器件? 您是否在设置中隔离了可能导致短路的任何其他因素?

    谢谢您、Amy