This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:我可以将未使用的数据引脚保留为悬空还是应将其端接?

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431222/ts3dv642-q1-can-i-leave-the-unused-data-pins-as-floated-or-it-should-be-terminated

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

您好、团队。 我正在使用 TS3DV642-Q1 mipi 开关在我的项目,其中传感器连接一个通道输出4通道 mipi CSI-2数据和传感器连接与 B 通道输出2通道 mipi CSI-2数据. 因此、mipi 数据通道2和通道3不是必需的。 所以,我应该让引脚悬空或它应该被端接.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任一选项都可以。

    我建议下拉引脚、以便通道之间不会发生串扰。