This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:SN65LVDS1

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429761/sn65lvds1-sn65lvds1

器件型号:SN65LVDS1

工具与软件:

你(们)好
在我们的设计中、我们使用 SN65LVDS1器件:
查看支持的部件号(SN65LVDS1):我们以550MHz 的频率进行传输、并预期为550Mbps、我们需要确保我们的接收器设置正确、以便它们能够以相同的速率接收并驱动到另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    550 MHz = 1100Mbps。 请说明您使用的是哪一种。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们使用的是550 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果以550 MHz 运行、则需要一个器件、其数据速率(以 Mbps 为单位)至少将是该速率的两倍。 SN65LVDS1的最大数据速率为630Mbps、不支持550 MHz 信号。

    我使用我们的滤波器工具在这里搜索选项: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的支持。

    您能否建议 LVDS 该部件支持550MHz 和期望550Mbps、它们可以接收并以相同的速率驱动到另一侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    您是否在寻找 LVDS 驱动器/接收器 或 LVDS 收发器建议? 如果您可以分享目标应用的更多详细信息(如原理图和/或方框图)、我可以更好地帮助您找到合适的器件。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我会介绍更多细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们以550MHz 的频率传输、预计将达到550Mbps、我们需要确保设置接收器、以便它们能够以相同的速率接收信号并驱动至另一侧。


    SN65LVDxx 高速差分线路驱动器和接收器。

    SN65LVDxx 高速差动线路驱动器和接收器数据表(修订版 M)

    请推荐该器件?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    我们最快速的 LVDS 接收器的最大数据速率为600Mbps。  

    请参阅此处的选项: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com。您也可以在搜索工具中输入所需的输出信号类型。  

    谢谢您、Amy