This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:您可以禁用视频流吗?

Guru**** 2874140 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430765/tmds181-can-you-disable-the-video-stream

器件型号:TMDS181

工具与软件:

您好!  

是否可以选择禁用视频流?

您是否可以使用断电模式来禁用当前视频流?

如果可以禁用、建议如何执行?

非常感谢

Jorgen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    我们将对此进行深入探讨、我们会很快回复您。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen

    请参阅 TMDS181数据表中的表12、任何将输出置于高阻态的条件都会禁用视频流、这是您需要的结果吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、我认为您可以通过此寄存器进行下载?

    如果不能、您能指导我如何使用 I2C 进行此操作吗?

    谢谢

    Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen

    这是正确的、通过 I2C 写入来实现。

    请注意、当 TMDS181置于断电状态时、会清除 I2C 寄存器。 这很重要、因为 TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS 位将被清除。 如果清除该位并且支持 HDMI2.0分辨率、则 TMDS181期望源器件向该位位置写入1。 如果不出现这种情况、PLL 将不会被正确设置并且没有明显的视频。

    谢谢

    David