This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:键盘检测问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429809/tusb4041i-keyboard-detection-issue

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

尊敬的 Brian:

我们已回复您的私人信息。 您能不能复习一下分享的信息并稍后回复?

Ambimat 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambimat 团队:

      很抱歉我 没有看到来自私人消息的消息。

      从键盘波形看到 DM 变为高电平后 、主机应发送 SE0复位、但我没有从波形中看到 SE0。

      由于所有其他器件运行正常、您能将键盘发送给我们进行调试吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨大脑

    根据我们上次的讨论、我们讨论了键盘检测问题、您需要键盘 D+和 D-信号波形、当时我也被发送、现在我获取了电流波形、如下面的视频所示

    因此、请告诉我如何同样解决此问题
    e2e.ti.com/.../Orange-indicate-DP-signal-and-Blue-indicate-DM-signal.mp4 在本视频中 橙色表示 DP (D+)信号、蓝色表示 DM (D-)信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您插入键盘时、我需要 DP/DM/Vbus 的波形。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    根据您的回复,我们重新连接键盘,如下面的视频所示,我们采用波形 DP/DM/VBUS 键盘和不带键盘。

    因此、请建议我们解决该问题

    .e2e.ti.com/.../Keyboard-Reply-DP-DM-VBUS-to-TI.mp4

    此处、橙色表示键盘 DP 信号、蓝色表示键盘 DM 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 DM 一开始为5V?  其他 USB 设备如何?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    这不是 DM 开始时、开始时是 VBUS 信号、其值为5V、在视频中首先达到50秒、即 VBUS 信号、然后是 DM 信号、即3.1V

    好的  

    Ambimat 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了问题

    谢谢

    Ambimat 团队