This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:TI PCA9306波形问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422662/pca9306-ti-pca9306-waveform-issue

器件型号:PCA9306

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们在 I2C 总线上使用 PCA9306电平转换器、SCH 和波形如下所示。

低电平有异常上升、然后我们移除了 IC、低电平没有异常

您是否有类似的经验或建议?

测量的波形显示它仅发生在时钟上、 数据信号没有此问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果 VOL 不是问题、则不应引起系统问题。 为了提高性能、您可以通过增大时钟上的上拉电阻值来降低 VIL 或 IOL、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复

    关于这种异常、我们想知道它是否是内部 MOS 不完全导通引起的

    或者、该两级低电平上升是否由其他因素引起?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306是一款无源开关、既不能将线路拉高、也不能拉低。 此步骤不能由 PCA9306本身引起。

    我 I²C 有多个0 Ω 器件将线路驱动为低电平、或者某些器件动态改变其驱动强度。 您 I²C 使用哪种 Δ Σ 加速器或其他电平转换器?