This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2853:如何处理使能引脚

Guru**** 2897350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628510, TPS628301, TPS628501, LM2853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425188/lm2853-how-to-handle-the-enable-pin

器件型号:LM2853
主题中讨论的其他器件:TPS628510TPS628301TPS628501

工具与软件:

您好!

LM2853MH-3.3数据表指出使能引脚(EN)有一个内部上拉电阻器。

可以使用 PMIC 的开漏输出(没有外部上拉电阻)作为输入吗?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    应该可以将 EN 引脚连接到 PMIC 的输出。 然而、这是一款非常旧的器件。 TPS628501、TPS628510和 TPS628301是较新的器件。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们已根据您的回答验证了操作。

     当使用示波器测量 EN 引脚和 GND 之间的电压时、该电压大约为2.7V、低于3.75V 的 EN 高电平输入阈值(5V 的75%)。

    2. 当探测时如1. 上电后、它输出3.3V、但在上电和上电之前探测时、它仅输出1.7V 左右。

    根据1和2、使能电压似乎已由于示波器探头的输入阻抗而下降。
    在正常使用期间(未连接示波器探头、PMIC 开漏输入到 EN 引脚、没有外部上拉)、EN 引脚电压是否会因噪声或其他因素而下降、从而导致电源输出停止?

    如果 EN 引脚在内部上拉、如果未在开漏配置中使用外部上拉电阻、是否存在由于外部因素(例如噪声或输入阻抗)而导致 EN 引脚电压下降的风险?
    由于使用示波器探头测量时 EN 电压实际上会下降、因此我们担心输入阻抗或噪声会导致电压进一步下降、从而导致 EN 引脚无法再正确检测到高电平。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    没错、示波器的输入阻抗就像一个电阻分压器、EN 引脚上带有内部上拉电阻。 您使用的探头的输入阻抗是多少? 10:1探头应具有10M Ω 的输入阻抗。  

    PMIC 开漏 FET 在关断时的阻抗应大于10M Ω、以便可靠地启用 LM2853。 通常、输入引脚上有一个抗尖峰脉冲滤波器、不会因噪声尖峰而触发。 但是、如果您需要更大的安全裕度、那么添加外部上拉电阻器可能是正确的选择。

    如果 LM2853可在 VIN 为高电平时始终启用、您甚至可以在外部将 EN 连接至 VIN。  

    对于新项目或现有项目。 我建议在新项目中使用我们更新的器件。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Varun:

    关断时 PMIC 开漏 FET 的阻抗应为>10M Ω、才能可靠地启用 LM2853。 通常、输入引脚上有一个抗尖峰脉冲滤波器、不会因噪声尖峰而触发。 但是、如果您需要更多的安全裕度、则添加外部上拉电阻可能是正确的选择。

    连接到 LM2853 EN 端子的 PMIC 是 Lattice 的 ISPPAC-POWERR1014A-01TN48I。 下面是数据表。

    e2e.ti.com/.../ispPAC_2D00_POWR1014ADataSheet.pdf

    ISPPAC-POWER1014A-01TN48I 的 OUT11端子连接到 LM2853的 EN 端子。 我从 PMIC 数据表中可以看到、OUTx 引脚的开漏输出(包括 OUT11端子)没有阻抗信息。 如果以相同的方式计算视在阻抗、同时考虑漏电流和输出电压、其是否会如下所示?

    对于5V 输出:
    当・电流为35µA 时:约为142.9kΩ
    当・电流为60µA 时:约为83.3kΩ

    根据您的答案、阻抗小于10M 欧姆、因此不需要上拉电阻器。 这些思维方式(包括上述阻抗计算方法)是否正确? 如果您能提供任何建议、我将不胜感激。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我认为您计算开漏阻抗的方式应该是正确的。 不过、我会使用10V 进行计算、因为这是数据表上拉电压。 电阻= 10V/35uA = 285K Ω(典型值)。 最小值= 166K Ω。 我想与 LM2853的 EN 上拉相比、这些值相当低。

    当上拉至5V 时、LM2853的 EN 上拉电流为1.5uA。 这对应于一个3.3M Ω(5/1.5uA)的上拉电阻器。  

    EN 上拉电阻器和 PMIC 的开漏输出构成了一个分压器网络。 为了使 LM2853的 EN 引脚处于高电平(>3.5V)、PMIC 输出的开漏电阻必须大于10M Ω。  

    我认为在这种情况下、最好使用一个较小(<50K)的上拉电阻器来添加一个外部上拉电阻器。  

    此致、

    Varun