This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:通信设计验证部分。

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429819/dp83822if-design-validation-for-communication-section

器件型号:DP83822IF

工具与软件:

使用 CAN、MODBUS 和以太网设计定制 PCB。 随附了设计原理图。 请验证并建议任何更改。 ISO1044BDR 用于 CAN、ISO3082DWR 用于 MODBUS、ULN2003ADR 用于继电器、DP83822IF 用于以太网。  

e2e.ti.com/.../ETH_5F00_Updated.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的审查政策是让客户利用我们的 检查清单。 这是一个易于使用的文档、可以根据我们的建议进行评估。 如果有任何问题未在本文件中解决、我们很乐意提供进一步帮助。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您分享 DP83822的原理图和 PCB 检查清单("以太网"部分)。 如果需要任何澄清、我会在本主题中发布。

    同时、您能否为  ISO1044BDR (CAN)和 ISO3082DWR (RS485)原理图验证/检查清单(如果有)的负责团队提供建议或分配该主题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我认为最好为这些零件单独开票。 这将非常有助于确保所有团队的正确目光都能看到该设计。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的建议。 我将为 CAN、MODBUS 和 Thanthistors 发布单独的螺纹。