This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:转接驱动器配置问题

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430331/ds320pr810-redriver-config-question

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有一些关于其设计的应用问题。

他们想知道是否可以从 EEPROM 进行转接驱动器加载配置、在加载固件后、CPU 或 BMC 仍然能够通过 I2C 线路修改配置?

这里的问题是、由于从 EEPROM 加载配置是主模式、但从 CPU/BMC 获取配置应该是从模式。 这是否会影响从 EEPROM 加载配置后的配置行为? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    在数据表的第7.1节中:

    在读取 EEPROM 时、转接驱动器仅在 I2C 主模式下运行。 完成此操作后、它会切换到 I2C 从模式。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的宝贵意见、听起来这些都是可以实现的。 客户将按如下方式实现此功能。