This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:关于回流计数

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430510/sn65hvd74-about-the-reflow-count

器件型号:SN65HVD74

工具与软件:

大家好!

我想知道回流焊计数。

我想知道回流焊计数。

可以回流多少次? 我最多可以参考下面的线程来执行该操作3次吗?

(+)[常见问题解答] AM6421:在新封装 ANI 中有多少回流焊可以被接受? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    这是我第一次遇到有关回流焊计数的问题。 您具体询问哪种器件封装? SOIC 还是 VSSOP?

    我认为、我需要联系封装团队、看看他们是否能够对此提供见解。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby。

    感谢您的遵从性、

    VSSOP 封装 SN65HVD74DGK。

    从下面的应用手册和 E2E、我了解到 JEDEC 标准一般规定了3次。

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    此致、

    Ryusuke