This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:显示未对齐

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418987/ds90ub962-q1-display-misalignment

器件型号:DS90UB962-Q1

工具与软件:

OEM:上汽集团

应用图:

问题:仅摄像头4:显示不对齐:(汽车前后两幅图像接缝)

已经完成:

1、μ s 软复位:0x01 (无用)

2、硬件重置:关机-开机- inti reg-(无用)

重复率:1\250

日志:

对系统日志的调查发现、同一流_ id 有大量的帧返回日志。
应用程序端不会考虑流量超时、并且重启机制会重新启动整个摄像头帧

CAMER-933-963 soc (系统图):很抱歉我没有时间用英文重新绘制图、此图来自中国客户;

非常感谢

BR.

紫色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、紫色、  

    当出现此问题以及未出现该问题时、您是否有 UB962和串行器的寄存器转储? 关于如何将其识别为串行器和解串器对存在问题、您是否有更多信息? 该日志 似乎基于 SoC 错误而不是串行器/解串器性能创建此信息。 能否详细说明这些误差的含义?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    我将让客户尝试转储寄存器。 需要您的耐心。

    谢谢您、BR。

    紫色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加法:

    您能否提供960 init。 是什么呢? 客户很年轻、我想可能有一些初始化问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、紫色、  

    我不确定这里使用的是什么转发机制、但以下内容可用作启用转发的参考:  

    位置。 WriteI2C (devAddr0x32、0x01)#写入 CSI TX 端口0和端口1寄存器、从 TX 端口0读取
    位置。 WriteI2C (devAddr0x1F、0x00)
    位置。 WriteI2C (devAddr0x20、0xF0)#disable forwarding before enable CSI (在启用 CSI 之前禁用转发)
    位置。 WriteI2C (devAddr0x33、0x43)#启用 CSI 端口0恒定时钟、启用4通道模式(D-PHY)
    位置。 WriteI2C (devAddr0x20、0x00)
    这将允许通过尽力循环转发所有四个端口。  
    您是否能够共享客户的初始化脚本以供审核?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、紫色、  

    此主题帖暂时关闭、如有需要、可发布另一个回复、再次打开。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时回复