This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:查找 LMK1201的替换器件

Guru**** 2902150 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221, TLK1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430386/tlk1221-looking-for-a-replacement-device-of-lmk1201

器件型号:TLK1221
主题中讨论的其他器件: TLK1211

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找 LMK 1201的替换器件、该器件已包含电子报价。 其应用的数据速率为1Gbps。 TLK1221是否可以用作替代产品? 或任何其他推荐的器件?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    我找不到有关 LMK1201的任何参考或详细信息。 此器件是否有另一个器件型号? 您是否有数据表或可以分享的更多信息?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、

    很抱歉、LMK1201是我的拼写错误、它是 TLK1201。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    感谢您的澄清。

    TLK1211可能是 TLK1201的最佳替代产品。 此器件引脚对引脚兼容、并且与 TLK1201几乎相同。

    TLK1221也是不错的替代产品、不过它采用了与 TLK1201不同(尺寸更小)的封装、并且不包含 JTAG 功能。

    此致!

    卢卡斯