This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:是否建议将 DS280MB810ZBLT 放置在靠近器件或主机的位置?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430398/ds280mb810-is-it-recommended-to-place-the-ds280mb810zblt-close-to-the-device-or-the-host

器件型号:DS280MB810

工具与软件:

嗨、团队:

是否建议将 DS280MB810ZBLT 放置在靠近器件或主机的位置? 是否有关于与主机相距多少英寸的特定要求?
下图是客户电路板的粗略方框图。 他们正在考虑将 DS280MB810ZBLT 置于位置①或位置②。 您认为哪个职位更合适?

CPU 端12.5GHz 时的链路损耗裕度为1.6dB。 DS280MB810ZBLT 可以添加多大的裕量?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    感谢您分享客户的方框图。  方框图显示了 DS280MB810仅用于系统出口。  是否正确、或者 DS280MB810是否用于入口和出口?

    在14GHz 下、DS280MB810可将覆盖范围扩展到比正常的 ASIC-ASIC 性能高~17dB。

    如果 DS280MB810仅用于出口、我建议将其放置在更靠近前端口(②)的位置、以均衡 CPU -> DS280MB810之间的通道。

    谢谢!

    Drew