This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:设计验证以及所有单端信号显示全部为高电平

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430206/sn65hvd09-design-verification-and-all-single-ended-signal-showing-all-high

器件型号:SN65HVD09

工具与软件:

您好!

这是我设计的原理图、用于将8通道 TX 和8通道 RX 单端转换为差分、反之亦然。 在进行设计时、我认为可以使用3V3电源、稍后我转换为5V 电源。 当我向单端侧(U10)馈送串行脉冲时、我在差分侧看不到任何内容、相反、我观察到所有单端 TX 和 RX 线路都为高电平。  

有人能帮助找出这种异常背后的原因吗?

-Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、您已根据图39配置了 U10、根据图19配置了 U12。

    请确认所有控制输入端的电压。

    您要测试的通道的单端和差分引脚的电压是多少?

    (对于单向连接、驱动器处不需要端接电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置引脚和 Vcc 为5V。 单端信号为3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输出为零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarindom:

    在原理图检查中、我验证了器件的引脚排列是否与数据表和原理图相匹配。 还在所有 Vcc 引脚上配备了去耦电容、这个电容也很好。 根据您的帖子、我假设您使用两个器件的5V Vcc。  

    您是否能够验证这两个器件的 BSR、#CRE、CDE0、CDE1、CDE2上的电压? 从原理图中可以看到、您设置了多个 DNP 电阻器。  

    我怀疑此问题可能与这些引脚未正确偏置有关。 如果尝试将 U10设置为 RS422驱动器(或 RS485全双工驱动器)、则需要使用数据表中的图39偏置引脚、并在 DE/RE 引脚上设置正确的偏置。 (我们可能只需要专注于首先调试驱动程序、然后在之后移动到接收器。)

    如果偏置正确、则可能是器件焊接错误或损坏。 在这种情况下、您可能需要仔细检查焊接点或重新焊接器件。  

    -鲍比