This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A-Q1:支持的输入信号类型

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428677/ds90cr286a-q1-supported-input-signal-type

器件型号:DS90CR286A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CR286A

工具与软件:

你好

我 在 FPGA 上实现了通道链路发送器。 输出信号是 LVDS25类型。

我想将通道链路信号连接到 DS90CR286A 接收器。

DS90CR286A 在3.3V 下运行。 DS90CR286A 接收器能否处理 LVDS25输入信号?

能否使用交流耦合将 DS90CR286A 接收器输入连接到 LVDS25信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    我不熟悉 LVDS25 -您可以详细说明一下用例吗?

    DS90CR286A 只能在28位模式下使用。  

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas
    LVDS25是由在2.5V 电压下运行的 FPGA 发送器生成的差分信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    感谢您的澄清。 请允许我多花1-2个工作日来进一步调查此问题。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    一个简短的后续问题:您的 FPGA 上是哪个通道链路发送器器件?

    此致!

    Nikolas