This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:用于25Gbps 的新器件

Guru**** 2956980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430290/ds125df111-new-device-for-25gbps

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件:DS250DF230、

工具与软件:

您好!

您能否推荐具有相同引脚排列的25Gbps 新器件?

我找到了 DS250DF230、但它不具有引脚对引脚兼容性。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们没有与 DS125DF111引脚相同的25G 重定时器。 DS250DF230是我们目前最匹配的器件。 请注意、DS250DF230的2个通道方向相同、而 DS125DF111的2个通道方向相反。

    此致!

    卢卡斯