工具与软件:
您好!
请反馈以下问题。
- 生成多少 CRC 错误计数的时间是不合理的吗?
- 复位 CRC 错误寄存器0x04 bit 5需要多长时间?
- CRC 错误计数每秒11000次、屏幕上没有闪烁?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
请反馈以下问题。
尊敬的 Kevin:
Unknown 说:复位 CRC 错误寄存器0x04第5位是多久?[/QUOT]926上的寄存器0x4是 BCC 计时器
CRC 错误计数每秒11000次、屏幕没有闪烁?通常在上电时会看到 CRC 误差、这些是瞬态误差、您需要在上电后清除它们并进行监控、以查看您是否看到任何累积。
此致、
Fadi A.
尊敬的 Fadi:
问题(3),它不是处于加电阶段, CRC 错误达到最多6秒左右,视频看起来稳定(无闪光),但,仍然看到 CRC 错误计数到11,000 ,甚至我们每秒休息 CRC。
简而言之,
1.如果我们看到稳定的视频, 我们可以忽略高 CRC 错误计数/每秒高达11,000 ?
2.在什么特定时间下、最多可以接受多少 CRC 错误计数? (错误必须低于100或1000、或每秒或每秒的数字是多少? (质量控制)观点?
非常感谢
William
您好、William、
问题(3),它不在加电阶段, CRC 错误达到最大约6秒,视频看起来稳定(无闪存),但仍然看到 CRC 错误计数为11,000 ,甚至我们每秒休息 CRC。[/报价]如何清除 CRC 错误? 您如何知道它不是在加电阶段发生的?
[/quote][/quote]1. 如果我们看到稳定的视频, 我们可以忽略高 CRC 错误计数/每秒高达11,000 ?[/报价]否、 常见 CRC 错误原因: 信号完整性差、电源干扰、启动错误。 反向通道 CRC 错误表示存在某种硬件问题或原理图/布局问题等 这与视频无关-视频信号通过正向通道传输。
您能否监控寄存器0x0A、0x0B 和0x0C 中 SER 的 CRC 错误计数? 请通过设置寄存器0x04[5]= 1、然后设置0x04[5]= 0来清除初始错误。 之后、监视寄存器0x0A、0x0B 和0x0C 以查看是否存在任何错误累加。
如果他们遇到 BC CRC 错误、那么我们需要通过 查看 原理图、布局、电缆类型、电缆长度、连接器 等等 其中一个原因可能是电缆插入和回波损耗特性、尤其是在反向通道通信的频率范围内。 通常我们建议使用高质量的汽车布线,如 Dacar 535 ,以确保链路能够正常运行。 此外、连接器/布局也可能会产生影响。
这是需要清除并需要监测的 SER 寄存器
[/quote]2. 在什么特定时间可以接受的最大 CRC 错误计数是多少? (错误必须低于100或1000、或每秒或每秒的数字是多少? (质量控制)观点? [报价]没有最大值、通常在我们的设计中、在清除瞬态 CRC 错误后、您应该不会看到任何累加。 不过、如果在运行几个小时后看到一个或两个错误、这也是可以的、但您不应该看到在很短的时间后累积了数千个错误。
此致、
Fadi A.