This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:DS560DF810 CAL_CLK_OUT/ IN 连接的器件数量

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431402/ds560df810-ds560df810-cal_clk_out-in--connected-device-quantity

器件型号:DS560DF810

工具与软件:

您好!

据我所见、CAL_CLK_OUT 是 CAL_CLK_IN 输入的缓冲副本。


计划使用8个重定时器。 我想知道、对于使用菊花链式时钟可以连接多少个器件、是否有限制/建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arda:

    我正在与我的团队核实这一点、明天会为您提供最新消息。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arda:

    通过 单个时钟源、我们总共可以支持4个级联器件。  除此之外、我们还没有进行验证。

    谢谢!

    Drew