This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:Scratch_Pad_寄存器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428112/tcan2451-q1-scratch_pad_spi-register

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

对于 SPI 寄存器 Scratch_Pad_ 425 (FH)、该寄存器的用途是什么?

只用来测试 SPI 通信? 这是必要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiyu,

    是的、这是暂存区寄存器的一个主要用途。 您可以使用它在软件中测试/确认写入/读取、也可以使用它来编写和存储信息。 此外、我已经看到、高速暂存区被用作另一种测试方法、可确保数据正确存储在设备中。

    它不是正确使用所需要/必需的。 如果用户想要使用寄存器进行调试或用于其最终系统中的任何实现、这完全由用户决定。

    此致!

    Danny