This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:±1V 接地漂移

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431209/tic12400-q1-1v-ground-shift

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

工具与软件:

团队成员、您好!

关于 TIC12400、客户正在使用模拟功能、 在数据表中、需要考虑±1V 接地偏移、这种接地偏移的原因是什么? 限制因素?

因为对于多档模拟开关、考虑到接地偏移、 相邻档位之间的间隙间隔将大于2V、但对于多档开关而言、这很难实现。

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。 您能告诉我您在数据表中指的是什么吗?

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请检查屏幕截图:

    此致、

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的分享。 非 Q1产品说明书未提及它、而这正是我所查看的内容。  

    接地漂移来自 TIC12400-Q1的开关基准点和接地基准。 这就是导致系统出现+/-1V 接地漂移的原因、也是导致最高+/-1V 电位差的原因。 例如、请参阅表9-4/9-5中概述的规格。

    谢谢!

    Amy