This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:使用 SigCon Architect 眼图监视器

Guru**** 2537750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430883/ds160pt801-using-sigcon-architect-eye-monitor

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

如何使用 SigCon Architect 3.1眼图监视器以及如何解读结果?

可以在 EEPROM 中打开哪些旋钮来改善眼图监视器采集的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    已为该主题指派了一名工程师、我们会很快回复您。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Hoen:

    由于许多重定时器的详细信息都是机密信息、因此我很乐意协助您撰写 E2E 私人信息。 我向您发送了一个朋友请求、当您接受该请求时、您可以开始聊天。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan -
    我试图接受你的朋友的请求,但我得到了一个空白屏幕,有一个循环的"加载..."动画。 是否应该使用特定的 Internet 浏览器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注销并重新登录、似乎它接受了我朋友的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我收到一封电子邮件通知、确认好友请求已被接受。 我会很快回复您的私人消息、并暂时关闭该主题。

    此致!

    Evan Su