This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS048A:PW 封装的热阻

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419833/sn65lvds048a-thermal-resistance-of-pw-package

器件型号:SN65LVDS048A

工具与软件:

此器件型号的 PW 封装的结至外壳热阻是多少? 数据表中未提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我没有现成的此类信息、需要提交热请求、这可能需要长达2周或更长的时间。

    提前感谢您耐心等待。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 规格如下:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 89.3.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 24.3.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 48.2.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 0.6.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 47.5.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    谢谢!  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 此热数据是否还提供结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    是的、请参阅此帖子: SN65LVDS31:查找最高结温-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Amy