This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:DS90LV047A DS90LV011A DS90LV012A

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431604/ds90lv048a-ds90lv047a-ds90lv011a-ds90lv012a

器件型号:DS90LV048A

工具与软件:

如果用这些芯片、将SPI信号转换为LVDS信号、进行板间通讯的话、是否可以不必将主模块的CLK信号再重新反馈回主模块?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于传播延迟和时钟频率。 当四个传播延迟(MOSI 的逻辑到 LVDS 和 LVDS 到逻辑以及  MISO 的逻辑到 LVDS 和 LVDS 到逻辑)太大以至于主器件 MISO 引脚上的信号边沿晚于当前时钟脉冲到达时、您需要一个反馈时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以用英语发布此问题吗?

    谢谢!

    Amy